转换结束 (EOT)

此信息适用于 CompactLogix 5370、ControlLogix 5570、Compact GuardLogix 5370、GuardLogix 5570、Compact GuardLogix 5380、CompactLogix 5380、ControlLogix 5580、GuardLogix 5580 和 ControlLogix 5590 控制器。
EOT 指令用于设置转换的状态。它通常出现在从转换 (JSR) 调用的子例程中。EOT 中使用的状态位参数用于确定转换的状态。如果状态位设置为真,SFC 将转换到下一状态,否则 EOT 将充当 NOP。
可用语言
梯形图
EOT_LD_avail_v31
功能块
此指令不可用于功能块中。
结构化文本
EOT(StateBit);
操作数
梯形图
操作数
类型
格式
说明
State Bit
BOOL
标签
转换的状态
(0=正在执行,1=已完成)
结构化文本
操作数
类型
格式
说明
State Bit
BOOL
标签
转换的状态
(0=正在执行,1=已完成)
有关结构化文本中表达式语法的详细信息,请参见结构化文本语法部分。
说明
因为 EOT 指令返回布尔型状态,所以多个 SFC 例程可共享含有 EOT 指令的同一个例程。如果调用例程不是转换,则 EOT 指令将充当 NOP 指令。
在 Logix 控制器中,返回参数将返回转换状态,因为梯级条件并非适用于所有 Logix 编程语言。
影响数学状态标志
否
故障条件
没有特定于此指令的故障。有关操作数相关的故障,请参见通用属性部分。
执行
梯形图
条件/状态
执行的操作
预扫描
不适用
梯级输入条件为假
不适用
梯级输入条件为真
该指令将数据位值返回到调用例程。
后扫描
不适用
结构化文本
条件/状态
执行的操作
预扫描
不适用
正常执行
该指令将数据位值返回到调用例程。
后扫描
不适用
示例
EOT_LD_ex_v31
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal