触发事件任务 (EVENT)

此信息适用于
CompactLogix
5370、
ControlLogix
5570、
Compact GuardLogix
5370、
GuardLogix
5570、
Compact GuardLogix
5380、
CompactLogix
5380、
ControlLogix
5580、
GuardLogix
5580 和 ControlLogix 5590 控制器。
EVENT 指令可触发执行一次事件任务。
可用语言
梯形图
EVENT_LD_avail_v31
功能块
此指令不可用于功能块中。
结构化文本
EVENT(task_name);
操作数
梯形图
操作数
类型
格式
说明
任务
TASK
名称
要执行的事件任务。如果指定的任务不是事件任务,则不执行指定的任务。
结构化文本
操作数
类型
格式
说明
任务
TASK
名称
要执行的事件任务。如果指定的任务不是事件任务,则不执行指定的任务。
有关结构化文本中表达式语法的详细信息,请参见结构化文本语法部分。
说明
EVENT 指令可用于以程序方式执行事件任务。
每次执行指令时,指令都会触发指定的事件任务。
应确保在再次触发前为事件任务留出充足的执行时间。否则,将发生重叠。
如果在事件任务执行期间执行 EVENT 指令,控制器将重叠计数器的计数递增,但不会触发事件任务。
EVENT 指令可用于触发所有触发类型的事件任务。
以程序方式确定 EVENT 指令是否触发了任务
要确定 EVENT 指令是否触发了事件任务,应使用“获取系统值”(GSV) 指令来监控任务的 Status 属性。
属性
数据类型
指令
说明
状态
DINT
GSV
SSV
提供有关任务的状态信息。一旦控制器将某个位置位,则必须手动将该位清零,以便确定是否发生了另一个该类型故障。
要确定
检查此位
EVENT 指令是否触发了任务(仅限事件任务)
0
任务的触发是否超时(仅限事件任务)
1
该任务是否发生重叠
2
Status 属性的相关位置位后,控制器不会将这些位清零。要使某个位真实反映新的状态信息,必须手动将其清零。可使用“设置系统值”(SSV) 指令将该属性设置为其他值。
影响数学状态标志
否
故障条件
没有特定于此指令的故障。有关操作数相关的故障,请参见通用属性部分。
执行
梯形图
条件
执行的操作
预扫描
不适用
梯级输入条件为假
不适用
梯级输入条件为真
指令执行。
后扫描
不适用
结构化文本
条件
执行的操作
预扫描
不适用
正常执行
指令执行。
后扫描
不适用
示例
示例 1
一个控制器可使用多个程序,但却使用一个公用的关闭程序。每个程序都使用一个名为 Shut_Down_Line 的程序专属标签,当程序检测到需要执行关闭的条件时,该标签置位。每个程序中的逻辑均按如下方式执行。
如果 Shut_Down_Line = 置位(条件要求执行关闭),则
执行一次 Shut_Down 任务
梯形图
程序 A
EVENT_LD_ex1_v31
程序 B
EVENT_LD_ex1_v31
结构化文本
程序 A
IF Shut_Down_Line AND NOT Shut_Down_Line_One_Shot THEN
EVENT (Shut_Down);
END_IF;
Shut_Down_Line_One_Shot:=Shut_Down_Line;
程序 B
IF Shut_Down_Line AND NOT Shut_Down_Line_One_Shot THEN
EVENT (Shut_Down);
END_IF;
Shut_Down_Line_One_Shot:=Shut_Down_Line;
示例 2
在下面的示例中,使用 EVENT 指令初始化一个事件任务。通常情况下,该事件任务由另一类型的事件触发。
连续任务
IF Initialize_Task_1 = 1 THEN
ONS 指令限制 EVENT 指令执行一次扫描。
EVENT 指令触发 Task_1(事件任务)的执行。
Task_1(事件任务)
GSV 指令设置 Task_Status(DINT 标签)= 事件任务的 Status 属性。在 Instance Name 属性中,THIS 表示指令所在任务的 TASK 对象(如 Task_1)。
EVENT_LD_ex3_v31
如果 Task_Status.0 = 1,说明 EVENT 指令触发了事件任务(即,连续任务执行 EVENT 指令来初始化事件任务)。
RES 指令将事件任务所使用的计数器复位。
EVENT_LD_ex4_v31
Status 属性的相关位置位后,控制器不会将这些位清零。要使某个位真实反映新的状态信息,必须手动将其清零。
如果 Task_Status.0 = 1,则将该位清零。
OTU 指令设置 Task_Status.0 = 0。
SSV 指令设置 THIS 任务 (Task_1) 的 Status 属性 = Task_Status。其中包括已清零的位。
EVENT_LD_ex5_v31
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal