恒假 (AFI)

此信息适用于 CompactLogix 5370、ControlLogix 5570、Compact GuardLogix 5370、GuardLogix 5570、Compact GuardLogix 5380、CompactLogix 5380、ControlLogix 5580、GuardLogix 5580 和 ControlLogix 5590 控制器。
AFI 指令将 EnableOut 设置为假。
可用语言
梯形图
AFI_LD_avail_v31
功能块
此指令不可用于功能块中。
结构化文本
此指令不可用于结构化文本中。
操作数
梯形图
无
说明
AFI 指令将其 EnableOut 设置为假。
影响数学状态标志
否
严重/轻微故障
没有特定于此指令的故障。有关操作数相关的故障,请参见通用属性部分。
执行
粗实线下方的所有状况仅能在普通扫描模式期间出现。
条件
Action
预扫描
不适用
梯级输入条件为假
将 EnableOut 设置为假。
梯级输入条件为真
将 EnableOut 设置为假。
后扫描
不适用
示例
梯形图
调试程序时,可使用 AFI 指令将某个梯级暂时禁用。AFI 将禁用该梯级上的所有指令。
AFI_LD_ex_v31
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal