设备顺序指令

下表列出了
Equipment Sequence
的命令指令。这些指令可用于使用梯形图和结构化文本编程语言的例程。它们不可用于使用功能块和顺序功能图编程语言的例程。
指令
说明
结构化文本格式
连接到设备顺序 (SATT)
请求用户例程的父程序拥有
Equipment Sequence
的所有权。
SequenceName, Result
从设备顺序断开 (SDET)
释放
Equipment Sequence
的所有权。
SequenceName
设备顺序命令 (SCMD)
向
Equipment Sequence
发送命令。
SequenceName, Command, Result
设备顺序清除故障 (SCLF)
清除
Equipment Sequence
的故障代码。
SequenceName
设备顺序超控 (SOVR)
无论所有权如何,均将 HOLD、STOP 或 ABORT 命令发送到
Equipment Sequence
。
SequenceName, Command, Result
设备顺序分配顺序标识符 (SASI)
向
Equipment Sequence
分配 ID 字符串。
SequenceName, Sequence ID, Result
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal