在何种情况下应使用 SOVR 指令来代替 SCMD 指令?

  • 在大多数情况下,可使用 SCMD 指令以编程方式控制
    Equipment Sequence
    。然而,在以下条件下,可使用 SOVR 指令控制
    Equipment Sequence
    :
    • 当您发出 HOLD、STOP 或 ABORT 命令并且命令必须始终在全部所有权情况下执行时。
    • 即使通过
      Logix Designer
      应用程序手动控制
      Equipment Sequence
      或者其他程序(如
      FactoryTalk Batch
      软件)获得
      Equipment Sequence
      的所有权时,也必须执行 HOLD、STOP 或 ABORT 命令的情况。
例如,假设设备检查物料是否堵塞。如果存在堵塞,则始终希望设备中止。在这种情况下,使用 SOVR 指令。这样,即使通过
Logix Designer
应用程序进行手动控制,设备也会中止。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal