设备顺序图指令

下表介绍
Equipment Sequence
图指令。
图标
图标名称
说明
Step and Transition Pair
添加步和转换对
使用
添加步长和转换对
Step and Transition Pair 添加步长和转换对。虽然已添加为一对,但您可以单独选择和编辑每个元素。
Disconnected Step
添加断开的步
使用
添加断开的步长
Disconnected Step在不添加转换的情况下添加步长。
Diconnected Transition
添加断开的转换
使用
添加断开的转换
Diconnected Transition在不添加步长的情况下添加转换。
Simultaneous Divergence
添加并发扩散
使用
添加并发扩散
Simultaneous Divergence 创建一个所有链接步长并发执行的分支。
Selective Divergence
添加选择性扩散
使用
添加选择性扩散
Selective Divergence 为选择性分支创建扩散。在选择性扩散中,仅执行多条路径中的一条,即包含首先计算为 TRUE 的转换的路径。
Simultaneous Convergence
添加并发聚合
使用
添加并发聚合
Simultaneous Convergence 将并发执行路径合并回一起。
Selective Convergence
添加选择性聚合
使用
添加选择性聚合
Selective Convergence
将选择性扩散路径合并回选择性分支中的一个执行路径。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal