搜索
Studio 5000 Logix Designer 联机帮助
驱动器安全指令
驱动器安全指令包括以下指令:
可用语言
梯形图
SBC
SDI
SFX
SLP
SLS
SOS
SS1
SS2
功能块
不可用
结构化文本
不可用
指令集
安全制动控制 (SBC)
安全方向 (SDI)
安全反馈接口 (SFX)
安全限制位置 (SLP)
安全限制速度 (SLS)
安全运行停止 (SOS)
安全停止 1 (SS1)
安全停止 2 (SS2)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal