DisplayLineLegend 属性

返回或设置是否在图表上显示每条趋势线的图例。读/写。布尔型。
语法
Trend
.
DisplayLineLegend
[ = 状态
]
其中
Trend
- 是 Trend 对象的名称(如 trend1)或是一个对 Trend 对象求值的表达式。
state
- 是布尔类型的参数,可设置为下列值之一:
  • True
    。显示线条图例。
  • False
    。不显示线条图例。
图表示例
tx_LineLegend
在“趋势属性”的“画面”选项卡上设置线条图例选项。
在运行时双击线条图例,可以打开“笔”选项卡。(必须在“运行时”选项卡上选中该选项。)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal