RuntimeAttributesEnabled 属性

返回或设置在运行时操作员可以编辑的趋势属性选项卡。读/写。整型。
默认情况下,除了“运行时”选项卡(该选项卡一直不可用)之外,所有属性选项卡在运行时都可用。
语法
Trend
.
RuntimeAttributesEnabled
[
= value
]
其中
Trend
- 是 Trend 对象的名称(如 trend1)或是一个对 Trend 对象求值的表达式。
value
- 是 RSTruntimeAttributesEnabled 常量的和,决定在运行时可用的功能。
备注
该属性还控制操作员是否可以通过双击图表左侧线条图例中的热点区域来编辑线条颜色、笔标题和工程单位。
要设置选项,请将与您希望设为可用的属性选项卡相对应的值相加。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal