StopAnimation 方法

停止以动画方式呈现画面。调用此方法后,将以指示顺序执行以下操作:
  1. 引发 BeforeAnimationStop 事件。
  2. BeforeAnimationStop 事件返回后,画面将隐藏,“可见”属性将设置为 False。
  3. 取消激活所有元素。
  4. Animating 属性设置为 False。
  5. 引发 AfterAnimationStop 事件。
语法
Display
.
StopAnimation
其中
Display
– Display 对象的名称或对 Display 对象求值的表达式。
备注
  • 如果画面动画已停止或正在停止,则忽略对此方法的调用。
  • 在图形画面编辑器中测试画面中的动画时,调用此方法将引发 Err.Number 等于 gfxErrorTestAnimation 的错误。
  • 如果正在使用 PrintDisplay 命令打印画面,或者正在进行配方上传或下载,则不会停止播放动画(且不会发生上文提及的事件),直到完成打印或下载。如果在操作处理期间重新对画面进行动画显示,则不会停止动画和引发相关事件。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal