StartAnimation 方法

开始以动画形式呈现画面。调用此方法后,将以指示顺序执行以下操作:
  1. 激活所有元素。
  2. 引发 AnimationStart 事件。
  3. Animating 属性设置为 True。
语法
Display
.
StartAnimation
其中
Display
– Display 对象的名称或对 Display 对象求值的表达式。
备注
如果正在对画面进行动画显示或动画处理,则忽略对此方法的调用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal