CreateMQTT 方法

创建 MQTT 客户端的实例并将其传回调用方。
语法
Application
.
CreateMQTT
()
其中
Application
– 是
FactoryTalk View SE
Client 应用程序对象的名称或对
FactoryTalk View SE
Client 应用程序对象求值的表达式。
示例
Private MqttFactory As MQTTFactory Set MqttFactory = Application.CreateMQTT()
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal