CreateUserProperty 方法

创建 MQTT 用户属性。
语法
Set
userProperty
=
MqttFactory
.
CreateUserProperty
()
其中
userProperty
- 是 MQTTUserProperty 对象的名称或对 MQTTUserProperty 对象求值的表达式。
MqttFactory
- 是由
Application.CreateMQTT()
创建的 MQTTFactory 对象。
备注
MQTT 版本 5.0 允许客户端和服务器向除 PING 消息之外的所有控制消息添加无限数量的自定义字符串键值对作为元数据,以提供更好的可扩展性。
用户属性可以在客户端和服务器之间传递,也可以在客户端与客户端之间传递,具体取决于特定的控制消息类型。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal