在运行时将配方值发送到网络设备

通过使用配方,操作员可将多个值(而非单个值)从磁盘文件下载到字符串和数字输入对象,然后将这些值发送到网络设备。
要在运行时将配方值发送到网络设备:
  1. 在画面中,单击配方对象将输入焦点设置为配方对象。还可以在画面的任意位置按
    Ctrl
    +
    R
    。
    小贴士:
    当画面中具有配方对象,且已打开屏幕键盘时,如果在配方对象上设置焦点且随后单击该焦点,则会显示键盘,而非配方的列表。
  2. 要将值从配方文件载入到画面中的输入对象,执行以下操作之一:
    • 键入配方的名称,然后按
      Enter
      或
      +
      。
    • 双击配方对象以打开
      配方
      对话框,从列表中选择一个配方,然后单击
      还原
      。
      小贴士:
      使用
      Ctrl
      +
      R
      设置输入焦点时,不必使用
      配方
      对话框中的
      还原
      按钮。
      Ctrl
      +
      R
      可设置输入焦点并准备还原文件中的值。
  3. 将配方中的值发送到图形画面中的字段后,按
    PgDn
    将其下载到网络设备。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal