将值从网络设备上传到配方文件

通过使用配方,操作员可以从控制器读取值,然后将其保存到配方框中命名的文件中。
要将值从网络设备加载到配方文件:
  1. 运行时,按
    PgUp
    将值从网络设备读入到图形画面中的输入对象。
  2. 在画面中,单击配方对象将输入焦点设置为配方对象。也可以在显示的任意位置按
    Ctrl
    +
    W
    。
    小贴士:
    当画面中具有配方对象,且已打开屏幕键盘时,如果在配方对象上设置焦点且随后单击该焦点,则会显示键盘,而非配方的列表。
  3. 要将输入字段中的值写入配方文件,请执行以下任一操作:
    • 键入配方的名称,然后按
      Enter
      或
      +
      。
    • 双击配方对象以打开
      配方
      对话框,从列表中选择一个配方,然后单击
      保存
      。
      小贴士:
      当使用
      Ctrl
      +
      W
      设置输入焦点时,不必使用
      配方
      对话框中的
      保存
      按钮。
      Ctrl
      +
      W
      设置输入焦点并准备保存文件中的值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal