“运行时”选项卡

该选项卡用于确定在运行时操作员可使用的趋势选项。为防止操作员更改这些选项,
运行时
选项卡在运行时是不可用的。
当趋势正在运行时,不能使用
运行时
选项卡。用户需要处于编辑模式中。如果在趋势属性选项卡中未显示
运行时
选项卡,则退出运行时模式,返回到编辑画面模式。
Ctrl+向上箭头
、
Ctrl+向下箭头
、
Ctrl+向左箭头
和
Ctrl+向右箭头
组合键保留在
FactoryTalk View
SE 中,在运行时不能用于平移趋势。其他方向键和组合键将可以使用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal