使用“表达式”编辑器创建表达式

要创建表达式,可以在使用的编辑器的表达式字段中键入该表达式,或者可以使用表达式编辑器来创建表达式。
如果正处于某个图形编辑器或数据记录模型编辑器中,则可通过在具有标题表达式的列中单击
浏览
按钮或单击标记为
表达式
的按钮来打开“表达式”编辑器。此步骤在“衍生标签”和“事件”编辑器中不是必要的。
要使用“表达式”编辑器创建表达式:
  1. 在“表达式”编辑器中,使用
    表达式
    字段下面的按钮为表达式提供必要的条件或逻辑结构、运算符和函数。
  2. 如有必要,可单击
    标签
    按钮打开
    标签浏览器
    并为表达式选择标签。
  3. 构建完表达式后,请单击
    检查语法
    验证表达式。
  4. 如果语法正确,请单击
    确定
    或
    接受
    (具体取决于打开“表达式”编辑器的位置)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal