设置 FactoryTalk Directory 进行数据记录

可将记录信息发送到不同目标。可用目标取决于用户系统的设置情况。
要设置
FactoryTalk Diagnostics
:
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    的菜单中单击
    工具
    >
    Diagnostics Setup
    。
  2. 在
    Diagnostics Setup
    窗口中,双击
    目标设置
    ,然后单击列表中的目标进行配置。
  3. 要设置将哪些类型的消息发送到哪些目标,请单击
    消息路由
    。有关设置
    FactoryTalk Diagnostics
    的详细信息,请单击
    帮助
    。
  4. 要查看诊断列表中的信息,请在
    FactoryTalk View Studio
    的菜单中,单击
    视图
    >
    诊断列表
    (如果旁边没有复选框)。如果旁边有复选框,则应显示在
    FactoryTalk View Studio
    窗口底部。
  5. 要查看 Diagnostics Viewer 中的信息,请在
    FactoryTalk View Studio
    的菜单中单击
    工具
    >
    Diagnostics Viewer
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal