审核消息参数

下表所示为
FactoryTalk Diagnostics
记录的审核消息的参数。
参数
设置
TimeStmp
标签值记录的日期和时间 (UTC)。
MessageText
消息文本。
Audience
代表消息接收方的数字(4 代表工程师)。
Severity
代表消息严重性的数字(8 代表审核)
区域
发生活动的区域。
Location
发出引起该活动的命令或动作的计算机的名称。
UserFullName
发出引发活动的命令或操作的用户的名称(如有域名,则包含域名)。
Provider
活动所属的软件产品的名称。
RecordID
标识记录的全球唯一记录 ID (GUID)。作为字符串值记录。不在 Diagnostics Viewer 中显示。
ParentID
如果此消息是消息链的一部分,则
ParentID
为父消息的
RecordID
。不在 Diagnostics Viewer 中显示。
ChainTime
消息链中消息的最早时间戳。不在 Diagnostics Viewer 中显示。
Area 参数的语法示例:
  • 完整区域:
    RNA://$Global/ApplicationName/Area1/Area2
  • 根区域:
    RNA://$Global/ApplicationName
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal