审核消息

只要某个处理多个组件的编辑器添加、删除或移除一个组件,
FactoryTalk Diagnostics
就会记录一条
FactoryTalk View
审核跟踪消息。多组件编辑器的示例包括
数据记录模型
编辑器、
图形
编辑器和
宏
编辑器。
标签写操作也被记录。
  • 成功的标签写操作在记录时使用“审核”和“信息”严重性,以及“开发者”和“安全人员”接收方。
  • 失败的标签写操作在记录时使用“审核”和“错误”严重性,以及“开发者”和“安全人员”接收方。
如果在
FactoryTalk AssetCentre
中设置了一个审核记录,
FactoryTalk View
的审核消息将会被记录到该记录以及
FactoryTalk Diagnostics
中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal