创建全局对象

全局对象画面上的所有图形对象和图形对象组都是全局对象。在
全局对象
文件夹中创建画面上全局对象的方法与在
画面
文件夹中创建标准画面上图形对象的方法相同。
小贴士:
将全局对象复制到标准画面时,此副本将成为引用对象,全局对象画面中的原始全局对象是其基本对象。
如果多个基本对象组合在一起,则组合可以从标准画面引用,也可以引用组合中的单个对象。
要创建全局对象:
在“图形”编辑器中,执行以下操作之一:
  • 在全局对象画面上,绘制一个全局对象。
  • 从标准图形画面、另一全局对象画面或库中,复制和粘贴一个全局对象。
  • 从标准图形画面、另一全局对象画面或库中,拖放一个全局对象。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal