关于引用对象上的链接属性

引用对象具有基本属性不具备的属性,这些属性决定了引用对象要从基本对象接收的信息。其中包括
LinkBaseObject
、
LinkAnimation
、
LinkConnections
、
LinkSize
和
LinkToolTipText
。不支持连接的对象没有
LinkConnections
属性。属于组合引用对象的对象没有
LinkSize
属性或
LinkBaseObject
属性。
  • 如果删除、重命名或覆盖(使用“另存为”)全局对象画面,则将断开画面上所有基本对象及其引用对象之间的链接。
  • 当引用对象的
    LinkBaseObject
    属性指向不再存在或无效的基本对象时,引用对象会替换为白底红 X 的图标。
  • 如果包含引用对象的画面打开,则引用对象将会在发生任意以下事件时从基本对象更新:
    • LinkSize
      属性从 False 变为 True
    • LinkConnections
      属性从 False 变为 True
    • LinkAnimation
      属性被更改为
      带有表达式的链接
      或
      没有表达式的链接
在创建引用对象时,
链接
属性被赋予默认值。可以在
属性面板
中编辑给定引用对象的这些属性。也可以更改在创建引用对象时为其分配的默认值。
此外,还可以断开引用对象与其基本对象之间的链接。执行此操作后,引用对象就成为标准图形对象。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal