LinkToolTipText 或 (GroupLinkToolTipText)

LinkToolTipText 属性指定引用对象是否使用分配给基本对象的工具提示文本。
如果属性为 True,则引用对象将使用基本对象的工具提示文本。引用对象中的工具提示属性将为只读,且无法进行编辑。这是默认设置。
如果属性设置为 False,则可编辑引用对象中的工具提示属性。对引用对象的工具提示文本所做的任何更改均不会反映在基本对象中。对基本对象的属性所做的任何更改均不会反映在引用对象中。
对于组合引用对象,LinkToolTipText 对象将在“属性面板”中显示分配给 ToolTipText 的字符串。
只有具备工具提示的引用对象才有 LinkToolTipText 属性。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal