创建和添加全局对象画面

可以使用上下文菜单上列出的其中一种方法来创建或添加全局对象画面,在“浏览器”窗口中右键单击
全局对象
图标后,会显示上下文菜单。这些菜单项与标准画面的菜单项相同,工作方式也相同。
  • 新建
    - 选择此选项可在正在编辑的当前 HMI 服务器或本地站点应用程序中创建一个新的全局对象显示。
    这将会打开图形编辑器中显示的一个全局对象显示。可以按照在标准画面上开发对象的方式来开发此画面上的对象。显示保存在全局对象文件夹。
  • 将组件添加到工程
    - 选择此选项可将当前或另一应用程序或 HMI 服务器工程中的现有画面添加到“全局对象”文件夹。
    添加标准图形或库画面时,画面上的所有标准对象都成为全局对象,但不包括 ActiveX 控件、OLE 对象以及尚未转换为 FactoryTalk View 格式的已导入图片对象,这些对象会被删除。
    如果显示包含引用对象,并且是从同一 HMI 服务器或本地站点应用程序中进行添加,则除了包含无效链接的引用对象之外的所有引用对象都会转换为全局对象,包含无效链接的引用对象将会删除。
    如果显示是从不同的 HMI 服务器或本地站点应用程序进行添加,则所有引用对象都将删除。
  • 新建文件夹
    - 选择此选项可创建最多两个级别的文件夹来组织全局对象画面。这些文件夹是逻辑文件夹,并不代表文件在硬盘驱动器上的实际位置。
  • 导入和导出
    - 此选项不能用于创建或添加画面,但是对于从另一全局对象画面或标准画面导出的 XML 信息,可以使用此选项将其导入现有的全局对象画面。您可以使用此选项向全局对象画面添加对象。
全局对象画面在“图形”编辑器中打开时,在标题栏的名称后会显示
全局对象
字样。
  • 全局对象画面以 .ggfx 为扩展名保存。默认路径为:
    C:\Users\Public\Documents\RSView Enterprise\SE\HMI projects\<HMI project name>\Global Objects
  • 所有 FactoryTalk View 图形对象都可作为全局对象,但 ActiveX 控件和 OLE 对象除外。当编辑全局对象画面时,这些对象在“对象”菜单和“图形”工具栏上不可用。同样,已导入到画面中但未转换成 FactoryTalk View 图形格式的图片对象无法变成全局对象。
    向“全局对象”文件夹中添加包含任何这些对象的标准显示时,所有这些类型的对象都会被删除。同样,已导入到全局对象显示中却没有转换为 FactoryTalk View 图形格式的图片对象不会删除,但却无法变为全局对象。
  • 不能将全局对象画面上的对象转换为墙纸。
  • 全局对象画面不能显示在 FactoryTalk View SE Client 中。
  • 当引用对象的
    LinkBaseObject
    属性指向不再存在或无效的基本对象时,引用对象会替换为白底红 X 的图标。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal