分配全局对象参数值

全局对象参数值分配在图形画面的引用对象中。使用
全局对象参数值
对话框将唯一的参数值分配给多个引用对象,这种方式不会中断与基本对象的标签和表达式的链接。
使用参数文件以调用还使用全局对象(具有
全局对象参数定义
和
全局对象参数值
的设置)的画面时,
名称
列中显示的数字不应与
值
列中显示的数字相似。如果
全局对象参数值
配置窗口上的两列中的任何数字相符,则参数文件操作就是简单的字符串替换累计集,可能不会按计划的顺序进行替换。下图显示了一个编号序列的示例,可确保参数替换操作正确无误。
要分配全局对象参数值:
  1. 在
    图形
    编辑器中,在图形画面上,右键单击引用对象,然后选择
    全局对象参数值
    。还可以选择菜单上的
    编辑
    >
    全局对象参数值
    。
    小贴士:
    在以下情况下,
    全局对象参数值
    菜单项不可用:
    • 所选对象不是一个引用对象。
    • 所选对象是一个引用对象,但是其基本对象没有已定义的全局对象参数。
    • 所选对象是一个组引用对象的一部分。
  2. 在
    全局对象参数值
    对话框中,为每个参数分配值。
    小贴士:
    要确保对基本对象中的标签和表达式所作的修改也应用到引用对象,请按如下方式在引用对象中设置全局对象默认值:
    • LinkAnimations = 带表达式的链接
    • LinkConnections = True
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal