“全局对象参数值”对话框

下表显示了对话框中的选项。
选项
描述
名称
在“全局对象参数定义”对话框中定义的全局对象参数名称在此处显示。用户无法编辑此单元格。
值
为全局对象参数键入一个值。可以是任意字符串。如果在下一个单元格中选择了一个标签,则该标签将显示在值单元格中。此属性是可选的。
标签
单击浏览按钮打开“标签浏览器”,并选择一个标签作为参数值。选择结构标签会建立到该结构标签的路径,该结构标签将用作此引用对象的回溯标签。
描述
在“全局对象参数定义”对话框中指定的描述会在此处显示。用户无法编辑此单元格。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal