配置导航菜单

为画面客户端配置一个导航菜单或可以
清晰地显示在不同画面客户端、多个监视器或一个画面客户端的不同位置
的多个导航菜单。
在设计时配置导航菜单
  1. 在
    FactoryTalk View
    Studio
    浏览器
    中,展开应用程序,然后双击
    导航菜单
    。
  2. (可选)根据需要添加多个导航菜单。
  3. 选择导航菜单并配置以下内容:
    • 外观,包括背景颜色、文本颜色和字体大小。
    • 对齐方式,可为水平或垂直。
      • 如果导航菜单水平对齐,则可以选择是否停靠子菜单。
      • 如果导航菜单垂直对齐,您可以指定停靠在左侧或右侧时的导航侧边栏宽度。
    • 是否启用
      后退
      、
      前进
      、
      历史
      和运行时搜索按钮。
      小贴士:
      在多监视器设置中,导航菜单会记录特定于其分配的监视器的历史记录。
  4. 要构建导航菜单,可以根据运行时画面层次结构和组织设计添加、复制或拖动文件夹或菜单项。
    一次可以添加一个或多个菜单项。菜单项是 HMI 服务器
    画面
    文件夹中的图形画面。如果菜单项属于某个文件夹,则默认情况下也会将该文件夹结构添加到导航菜单中。
  5. 配置导航菜单中的各个菜单项或文件夹。
    1. 指定在导航菜单上显示的名称。对于菜单项,默认使用画面名称。
    2. 指定将在导航菜单上显示的菜单项图标或文件夹图标。选择
      仅显示图标
      以将其仅显示为图标。
      小贴士:
      图标大小由导航菜单的字体大小确定。
    3. 通过选择和配置画面参数,可以配置画面的显示方式。这些参数与 Display 命令的参数相同。
    4. 配置在单击文件夹时要运行的一个或多个命令。
      小贴士:
      仅当通过停靠子菜单来启用导航菜单时,才能配置文件夹命令。
    5. 配置将在导航菜单上显示的报警和设备诊断事件通知,并通知操作员。可订阅每个区域、服务器或组的报警,并用分号 (;) 分隔报警。
      对于报警通知,应遵循AlarmName 参数语法指南;对于设备诊断事件通知,则应遵循DevicePath 参数语法指南。
    6. 单击
      确定
      。
  6. 关闭
    导航菜单
    编辑器。
  7. 添加 DisplayNavigationMenu 命令按钮,或将命令添加到启动宏以在运行时启动导航菜单。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal