在运行时显示导航菜单

要在运行时显示导航菜单,请使用
DisplayNavigationMenu
命令并指定其在 FactoryTalk View SE Client 窗口中的位置。要在画面客户端启动时显示导航菜单,可以将该命令置于启动宏中。如果要关闭并重新启动画面客户端上的导航菜单,则可通过运行
Abort * /D
命令来关闭该菜单。
条目
描述
括号 1
历史
、
向后
和
向前
按钮,可通过在设计时配置导航菜单外观来启用这些按钮。
这些按钮用于查看已导航画面的历史记录,以及向后或向前至特定画面。
括号 2
导航菜单中仅在设计时配置为显示图标的项。
可通过在设计时配置文件夹或菜单项的设置来显示报警和设备诊断事件通知。
当订阅的报警处于活动状态时,最高优先级和活动报警总数的图标会显示在右上角。当订阅的设备发生故障时,图标和诊断事件总数显示在右下角。
括号 3
导航菜单上的菜单项。
括号 4
运行时搜索,可通过在设计时配置导航菜单外观来启用该搜索。
可以使用它在当前导航菜单中配置的所有画面中轻松定位引用的标签,并双击某个项以导航到相关标签的面板或图形画面。
括号 5
导航菜单配置为垂直菜单,停靠在左侧。您可以指定边栏宽度以仅显示图标或图标和文本。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal