DisplayNavigationMenu

在 FactoryTalk View SE Client 窗口的指定位置显示选择的导航菜单。
语法
DisplayNavigationMenu
[
"menuname"
]
[
position
]
[
monitor
]
其中
menuname
是导航菜单的名称。
position
为以下值之一:
  • /DT
    将导航菜单停靠在窗口顶部。
  • /DB
    将导航菜单停靠在窗口底部。
  • /DL
    将导航菜单停靠在窗口的左边。
  • /DR
    将导航菜单停靠在窗口的右边。
Monitor
是与多监视器配置中的监视器编号对应的索引编号。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal