导航菜单

导航菜单允许您根据应用程序的层次结构快速构建导航,而无需使用 FactoryTalk View 对象切换画面。
在设计时,可以:
  • 在导航菜单编辑器中配置以下各项:
    • 一个或多个导航菜单,这些菜单可以
      清晰地显示在不同画面客户端、多个监视器或一个画面客户端的不同位置
      上。
    • 菜单项(通过添加按文件夹组织的代表运行时画面层次结构的图形画面)。
    • 导航菜单上的文件夹和菜单项图标。
    • 导航菜单外观。
    • 是否在导航菜单及其标签上启用运行时画面搜索。
    • 是否在导航菜单上显示
      向后
      、
      向前
      和
      历史
      按钮。
    • 如何通过画面命令显示每个画面。
    • 报警和设备诊断事件通知。
  • 配置在画面客户端上启动导航菜单的方式。
    添加 DisplayNavigationMenu 命令按钮,或将命令添加到启动宏以在运行时启动导航菜单。
在运行时,可以:
  • 在画面之间快速导航。
  • 通过自动填充报警和设备诊断事件通知,快速了解重要系统警报。
  • 在画面客户端的导航菜单中配置的所有画面中轻松定位引用的标签,并双击某个项以导航到相关标签的面板或图形画面。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal