添加 HMI 服务器 - 网络站点

FactoryTalk View SE 网络站点应用程序必须有一个 HMI 服务器。可以在应用程序的根区域(“浏览器”窗口中的图标和应用程序名称)或在已创建区域内添加 HMI 服务器。
添加 HMI 服务器时,它会与一个 HMI 工程关联。这可以是一个新工程或一个基于现有工程但被指定了新名称的工程。还可以导入工程或将新的 HMI 服务器附加到现有 HMI 服务器。
HMI 工程文件夹的默认路径为 C:\Users\Public\Documents\RSView Enterprise\SE\HMI projects。您可以选择使用 HMI 工程文件夹路径配置工具自定义位置。
要添加 HMI 服务器:
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    的“浏览器”窗口中,右键单击应用程序或区域名称,选择
    添加新服务器
    ,然后选择
    HMI 服务器
    。
  2. 在
    添加 HMI 服务器向导
    的
    选择操作
    窗口中,单击
    创建新 HMI 服务器
    。
  3. (可选)要添加应用程序库,请单击
    添加应用程序库
    下拉列表,然后选择一个或多个库。
  4. 单击
    下一步
    。
  5. 为 HMI 服务器键入名称和描述,指定主机计算机(如适用),然后单击
    完成
    。
  6. (可选)要更改 HMI 工程的默认文件夹,请使用 HMI 工程文件夹路径配置工具指定新文件夹。
备注
  • 如果网络站点应用程序不包含任何 HMI 服务器,则可以从 FactoryTalk Network Directory 中的任意计算机中打开应用程序。
  • 添加应用程序库会影响许可计数,因为它会向应用程序添加额外的画面。添加的每个面板(.gfx 文件)都会计为一个用于激活的画面。相应的全局对象画面(.ggfx 文件)不会添加到总许可计数中。
  • 创建 HMI 服务器和工程时,工程及其 HMI 标签数据库将与 HMI 服务器同名。该名称对于任何给定计算机都必须唯一。
  • HMI 服务器的名称最多可包含 32 个字符。可包含字母数字字符、空格和下划线。
  • 任何区域、数据服务器或 HMI 服务器的名称都应唯一。
  • Alarm
    是 FactoryTalk View SE 中的一个保留字,不能用作 HMI 服务器的名称。
  • 以下 FactoryTalk View Studio 组件的名称不支持扩展的 ASCII 字符或 Unicode 字符:应用程序、区域、HMI 服务器、数据服务器、HMI 标签、
    FactoryTalk Linx
    快捷方式和 FactoryTalk View Studio 应用程序文件 (.SED)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal