创建区域 - 网络站点

可在网络站点应用程序的根文件夹中创建区域。应用程序的根文件夹或所创建区域中只存在一个 HMI 服务器。
要创建区域:
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    的“浏览器”窗口中,右键单击应用程序,然后选择
    新建区域
    。
  2. 在
    新建区域
    对话框中,指定名称和描述,然后单击
    确定
    。
该对话框包括以下选项:
  • 名称
    键入该区域的名称。这将出现在资源管理器中该区域的图标和文件夹旁。
    应用程序、区域、HMI 服务器、数据服务器、HMI 标签、
    FactoryTalk Linx
    快捷方式和 FactoryTalk View Studio 应用程序文件 (.SED) 的名称中不支持扩展的 ASCII 字符或 Unicode 字符。
    小贴士:
    区域名称只能包含字母数字字符、空格和下划线。
    任何区域、数据服务器或 HMI 服务器的名称都应唯一。
  • 描述
    键入该区域的描述。这将显示在“区域属性”对话框中。要查看“区域属性”对话框,右键单击该区域的图标或名称,然后选择“属性”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal