添加 HMI 服务器的副本 - 网络站点

通过使用
添加 HMI 服务器
向导中的
复制 HMI 服务器
选项,可以将现有 HMI 服务器的副本添加至网络站点应用程序。
小贴士:
要复制的服务器不能是当前应用程序的一部分。可以从另一个应用程序复制服务器,或者复制当前不是任何应用程序一部分的服务器。如果复制的服务器是另一个应用程序的一部分,则确保尝试复制该服务器时,该服务器未被加载。
以下 FactoryTalk View Studio 组件的名称不支持扩展的 ASCII 字符或 Unicode 字符:应用程序、区域、HMI 服务器、数据服务器、HMI 标签、
FactoryTalk Linx
快捷方式和 FactoryTalk View Studio 应用程序文件 (.SED)。
要添加 HMI 服务器的副本:
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    的“浏览器”窗口中,右键单击应用程序,然后选择
    新建区域
    。
  2. 在
    新建区域
    对话框中,指定名称和描述,然后单击
    确定
    。
  3. 右键单击区域图标,然后单击
    添加新服务器
    >
    HMI 服务器
    。
  4. 在 HMI 服务器向导的
    选择操作
    窗口中,单击
    复制 HMI 服务器
    >
    下一步
    。
  5. 在
    选择现有 HMI 服务器
    窗口的
    服务器名称
    字段旁,单击向下箭头以滚动查看服务器列表并从中选择一个服务器,然后单击
    下一步
    。
  6. 在
    新建 HMI 服务器属性
    窗口中,键入新服务器的名称和描述。
  7. 单击
    完成
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal