使用命令向导

命令向导可提供用于选择命令的列表以及显示命令的语法,从而帮助您构建命令字符串。如果命令需要参数,会显示另一个对话框,供用户选择参数并输入附加信息。在可以输入 FactoryTalk View 命令的任意位置,都提供有命令向导。
要使用命令向导构建一个命令字符串:
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    中,打开
    命令向导
    。
  2. 在
    命令分类
    列表中,单击包含要使用的命令的文件夹。
  3. 单击该命令。该命令的语法将显示在两个列表下方。
  4. 如果该命令需要参数,单击
    下一步
    可以进入第 2 步。
  5. 指定命令所需的参数。
  6. 按照
    命令向导
    第 2 步中的指示,键入或选择附加信息。在您指定参数时,它们会被添加到参数下方显示的命令字符串中。
  7. 当命令完成时,单击
    完成
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal