命令向导选项

下表显示了命令向导中的选项:
选项
描述
命令分类
这是文件夹的层级。层次结构中的顶层文件夹称为“最近使用的文件夹”。单击时,五个最近使用的命令将显示在右侧的命令列表中。
层级中的第二个文件夹(所有命令和宏)打开,显示按字母顺序排列的 FactoryTalk View 命令和用户定义的宏列表。
剩余文件夹按类别组织命令。当单击这些文件夹时,它们会打开以显示更多文件夹或相关命令的列表。
名称
列出已打开文件夹中的命令的名称。
描述
简要描述列表中的每个命令。
语法
展示命令的语法。尖括号(即 <file>)表示必须参数。方括号(即 [file])表示可选参数。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal