绝对和相对引用

构建 FactoryTalk View 命令或将图形对象连接到过程数据时,可以使用绝对或相对引用来引用应用程序组件,例如图形画面和标签。
小贴士:
本地站点应用程序仅使用相对引用。
绝对引用的工作原理类似于文件路径。相对引用的工作原理类似于文件名。
绝对引用
通过引用组件名称及其所在区域(或嵌套区域)的方式直接指向特定组件。例如,对名为 AssemblyLineNorth 的区域中名为 Detail 的图形画面的绝对引用为
/AssemblyLineNorth::Detail
。
即使应用程序的名称显示在 FactoryTalk View Studio 的根区域中,对应用程序根区域的绝对引用也不包含该名称。
相对引用
指向与当前服务器或区域相关的组件。例如,对名为 Detail 的图形画面的相对引用即为画面的名称
Detail
。使用相对引用时,FactoryTalk View 会假设组件位于当前区域。
例如,在具有相同生产线的工厂的网络分布式应用程序中,可以使用相对引用来重复使用组件名称。此类应用程序可能包含表示各个生产线的不同区域;但是,每个区域都会包含相同的组件名称。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal