“表达式”编辑器选项

下表显示了
表达式编辑器
中的选项。
选项
描述
If
单击此按钮以显示条件表达式的 If-Then-Else 语法元素的列表。选择一个语法元素并将其返回至“表达式”框。可使用运算符、标签和报警按钮提供语法元素,且必要时可使用键盘。
逻辑运算符
单击该按钮可显示逻辑运算符:
AND
、
OR
、
NOT
。
关系运算符
单击该按钮可显示关系运算符:
<
、
<=
、
>
、
>=
、
<>
、
==
。
算术运算符
单击该按钮可显示算术运算符:
+
、
-
、
*
、
/
、
%
、
**
。
位运算符
单击该按钮可显示位运算符:
&
、
|
、
^
、
>>
、
<<
、
~
。
函数
单击该按钮可显示内置函数的列表。
标签
单击该按钮可导航到标签并选择标签。
报警
如果使用的是标签报警和事件函数,可单击此按钮打开
报警源浏览器
并浏览要与其搭配使用的报警源。
有关报警源浏览器的更多信息,请参见 FactoryTalk Alarm and Event 帮助。
服务器
单击该按钮可浏览并选择当前打开的应用程序的服务器。
检查语法
单击此按钮可检查所创建的表达式的语法。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal