“表达式”编辑器

如何打开“表达式”编辑器
具体步骤因使用的编辑器而异:
  • 衍生标签和事件编辑器
    表达式编辑器集成在该编辑器中,并且只要打开该托管编辑器就可以看见表达式编辑器。
  • 图形画面、全局对象和库编辑器
    对于大多数需要设置的图形对象而言,可从
    连接
    选项卡使用表达式编辑器;对于某些对象(例如“按钮”),可从
    属性
    对话框使用表达式编辑器。
    在
    动画
    对话框的选项卡中也可使用表达式编辑器。
  • “数据记录模型”编辑器
    当选择
    发生事件
    作为确定何时启动新数据记录文件的方法时,表达式编辑器在
    文件管理
    选项卡中可用。
表达式可用于操纵从设备收集的数据,通过将该数据与其他值作比较、与其他值结合,或者在值之间创建因果关系或显示该数据,从而使其变得更有意义。
表达式编辑器的按钮可帮助您正确创建表达式。其中,
条件
、
逻辑
、
关系
、
算数
和
位逻辑
这五个按钮提供用于特定类型表达式的运算符列表。
函数
按钮用于列出在表达式中使用的所有数学和其他标签函数。
标签
按钮用于打开标签浏览器,以便在数据库中搜索特定的标签。
可在这些编辑器中使用表达式编辑器:
  • 衍生标签
  • 事件
  • 图形
  • 数据记录模型
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal