搜索
FactoryTalk View SE 帮助
函数与运算符
本部分介绍了对
表达式
编辑器中所有可用的函数或运算符的引用。
表达式
加
按位与
按位异或
按位或
求反运算符
除
等于
指数
大于
大于或等于
左移运算符
小于
小于或等于
逻辑与
逻辑非
逻辑或
模数
乘
不等于
右移运算符
减
对函数的快速引用
对运算符的快速引用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal