设置图形画面

可设置选项以在运行时指定画面的外观。
要设置图形画面:
  1. 在画面中,选择
    编辑
    >
    画面设置
    。
  2. 在“画面设置”对话框中,设置选项以定义大小和背景颜色等设置。某些画面设置还会决定屏幕在运行时的外观和行为。
  3. 在画面中,选择
    视图
    ,然后选择放大或缩小等命令,以增大或减小图形画面的放大倍数。在每次编辑会话中,放大倍数不会保留。
    小贴士:
    更改画面的大小或位置并保存后,“画面设置”中的信息也会改变以反映此次更改。
    如果在启动编辑器时选择现有画面,则该画面将决定编辑器窗口的大小和位置。否则,这些将由最近编辑的图形画面决定。可以一次打开多个图形画面。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal