设置“图形”窗口

可以设置“图形”窗口以显示或隐藏工具箱、工具栏和调色板。还可以设置和激活有助于在画面中进行对象布局的网格。
小贴士:
这些设置适用于“图形”窗口而非独立画面,并在从一个编辑会话设置为下一个编辑会话时保持不变。
要设置“图形”窗口:
  1. 在“图形”编辑器中,选择
    视图
    。
  2. 在菜单项中,选择或清除要设置的项。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal