关于图形库

有两种图形库可供使用,即 Symbol Factory 和 Graphics Library。Symbol Factory 是一个第三方插件图形库。Graphics Library 提供了许多现成的图形画面和对象。
通过使用这些对象,可以轻松创建或编辑图形画面。还可以创建新组件或将现有图形添加到 Graphics Library。
图形库中的多语言支持
没有将 FactoryTalk View 随附的图形库设置为支持多语言。这些库中的文本字符串以交付时的语言显示,与当前应用程序的语言无关。它们不会显示为
未定义
,而是用单个问号 (?) 代替字符串。
对于随 FactoryTalk View 交付的图形库,如果开启多语言支持,则只会正确显示库中采用当前应用程序语言的字符串。所有其他语言的字符串都将显示为
未定义
。
如果创建新的图形库画面,默认情况下将开启多语言支持。如果从支持多语言的图形画面复制对象,只要库开启多语言支持,则无论与原始画面中的对象相关联的语言字符串如何,都将与对象一起复制和保存。
小贴士:
如果从支持多语言的图形库中将对象复制到图形画面,将只复制使用应用程序所支持语言的字符串。不复制使用未添加到应用程序的语言的任何字符串。
如果将支持多语言的整个图形库复制到“画面”文件夹,则所有文本字符串都将与库一并复制。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal