关于 Symbol Factory

Symbol Factory 是一种图形库,其中包括 5000 多种用于工业自动化的图形,内容涵盖泵、管道、阀门、罐、搅拌机、电机、导管、电气符号、流量计、物料运输、传感器、PLC、变压器和 ISA 符号。
在 Symbol Factory 中,可以在两种符号类型之间进行切换:
  • 基本符号
    包括 Windows 元文件 (WMF) 或位图图像文件 (BMP) 格式。
  • 增强符号
    包括可扩展矢量图形 (SVG) 格式并包含渐变。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal