使用“图形库”的对象

可使用图形库的对象轻松创建显示。
要使用“图形库”中的对象:
  1. 在 FactoryTalk View Studio 中,打开要放入对象的图形画面。
  2. 在 HMI 服务器下,展开
    图形
    >
    库
    ,双击包含要使用对象的库组件。
  3. 将对象从库显示拖动到图形画面中。
    小贴士:
    连同任何动画都会附加到对象。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal