开启图形库中的多种语言

如果打开图形库的多种语言支持,则在保存图形库显示时,支持语言切换的所有字符串都以当前的应用程序语言进行保存。如果关闭支持,则将只保存使用当前应用程序语言的文本字符串。
要开启图形库中的多种语言支持:
  1. 在 Factorytalk View Studio 的 HMI 服务器下,展开
    图形
    >
    库
    ,然后双击要支持多种语言的库组件。
  2. 在库显示上,右键单击并选择
    显示设置
    。
  3. 在
    显示设置
    对话框的
    属性
    选项卡上,选中
    支持多种语言
    复选框。
  4. 单击
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal