添加现有图形库

可将现有图形库(*.gfx 或 *.ggfx)添加到图形库。
要添加现有图形库:
  1. 在 FactoryTalk View Studio 的 HMI 服务器下,展开
    图形
    ,右键单击
    库
    并选择
    将组件添加到工程
    。
  2. 在
    将组件添加到工程
    对话框中,导航至要添加的图形,然后单击
    打开
    ,将库复制到应用程序。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal