关于图形对象和绘画元素

在
图形
编辑器中,
对象
菜单提供了创建图形对象和绘图元素所需的工具,您可以使用这些工具创建工厂流程和活动的直观演示。
小贴士:
您可以使用
对象
菜单中的所有条目创建全局对象画面,不包括全局对象画面不使用的
OLE
和
ActiveX
对象。
绘画
子菜单中的对象是无需设置的简单绘图元素。其他对象需要用户输入有关对象的运行时外观和行为的具体信息。
  • 简单绘画对象
    - 包括几何和手绘图形、文本和图像。您可以组合这些对象以创建更复杂的对象,并通过附加标签或表达式使其动画化。
  • 需要设置的对象
    - 包括按钮、数字和字符串输入对象、显示对象、指示器、测量盘、图表、键和“高级”、“报警”以及“事件”子菜单上的对象。
  • FactoryTalk Alarms and Events 对象
    - 包括条形、汇总、记录查看器和状态资源管理器对象。
  • OLE 对象
    - 可用的 OLE 对象取决于计算机所安装的软件,可包括其他 Windows 应用程序生成的电子表格、图表和文本。
  • ActiveX 对象
    - 包括第三方 ActiveX 对象,这些对象可提供以下功能,如滑块、复选框、单选按钮、Web 浏览器等。可用的 ActiveX 对象取决于计算机上安装的软件。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal