更改线条对象的外观

线条对象的
线条属性
对话框用于更改其颜色、样式、宽度和其他属性。
要更改线条的外观:
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    的
    图形
    编辑器中,右键单击线条对象,然后选择
    属性
    。
  2. 在
    线条属性
    对话框的
    常规
    选项卡中,可根据需要更改以下选项:
    • 线条样式和背景样式
    • 背景色和前景色
    • 线条宽度
      小贴士:
      线条样式采用前景色和背景色这两种属性。前景色应用于线条,而背景色应用于线条间的空隙。
      例如,要得到线-点线,可选择黑色作为前景色,而选择白色作为背景色。黑色应用于点和破折号,而白色应用于点和破折号之间的空隙。
  3. 在
    通用
    选项卡中,可根据需要更改大小、位置、名称、工具提示文本和可见性。
  4. 单击
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal