“属性面板”- “属性”选项卡

如何打开“属性面板”的“属性”选项卡
  1. 在
    图形
    编辑器的画面中,右键单击对象,然后选择
    属性面板
    。
  2. 在
    属性面板
    面板中,单击
    属性
    选项卡。
属性面板
的
属性
选项卡显示了当前所选图形对象的所有未隐藏属性。如果在画面中选择了多个对象,则会显示选定对象的组合属性,且会在标题栏下方显示
多项选择
(而非对象名称)。
属性
选项卡有两列:一列表示属性名称,一列表示对应值。如果列表过长,无法一次性全部显示,则可使用右侧的垂直滚动条滚动浏览属性。
列下方的字段会显示当前突出显示的属性名称及其类型和描述。如果描述过长,不适合框的大小,则使用右侧的滚动条进行显示。网格与描述框之间的分隔条可用于调整两者之间的相对区域大小。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal