使用“连接”选项卡

在属性面板的
连接
选项卡中,对于某些图形对象,您可以为某些属性分配标签并为其他属性分配标签或表达式。还可以在分配后移除标签或表达式。
运行时,标签值或表达式值的变化将反映在属性的变化中。例如,如果属性用于制作对象动画,则对标签值或表达式值的更改在运行时将反映在对象的外观或行为中。
小贴士:
根据在
连接
选项卡中进行的更改操作图形编辑器的
撤消
和
恢复
选项,无论是否显示
属性面板
或是否选中对象都会生效。
可以使用连接的那些图形对象的
属性
对话框均提供
连接
选项卡。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal